This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:LM124JB 与 LM124J/883

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697649/lm124-lm124jb-vs-lm124j-883

器件型号:LM124

 LM124JB  和 LM124J/883是否相同?  是否都按照 MIL 883进行了筛查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

            LM124J 和 LM124J/883是非常相似的器件。 请在下面找到这两者之间的比较。  

    LM124J/883

    VccMin:

    3V

    VccMax:

    32 V

    VinMin:

    V-轨输出

    VinMax:

    距 V+轨-1.5

    VoutMin:

    0.005 V-轨

    VoutMax:

    距 V+轨-2

    偏移电压(最大值):

    2mV

    TcVos (典型值):

    7uV/°C

    偏置电流(最大25°C):

    50nA

    电源电流(每通道最大值):

    0.3mA (每通道)

    输出电流:

    20mA

    开环增益:

    100dB

    压摆率:

    0.5V/us

    带宽:

    1 MHz

    电压噪声:

    40nV/sqrt (Hz)

    电流噪声:

    0.1pA/sqrt (Hz)

    差分增益:

    --%

    差分相位:

    ----减值



    LM124J

    VccMin:

    3V

    VccMax:

    32 V

    VinMin:

    V-轨输出

    VinMax:

    距 V+轨-1.5

    VoutMin:

    0.005 V-轨

    VoutMax:

    距 V+轨-2

    偏移电压(最大值):

    2mV

    TcVos (典型值):

    7uV/°C

    偏置电流(最大25°C):

    150nA

    电源电流(每通道最大值):

    0.3mA (每通道)

    输出电流:

    40mA

    开环增益:

    100dB

    压摆率:

    0.5V/us

    带宽:

    1.2 MHz

    电压噪声:

    35nV/sqrt (Hz)

    电流噪声:

    -pA/sqrt (Hz)

    差分增益:

    --%

    差分相位:

    ----减值

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    SoM 附加信息:

    LM124J/883由 National Semiconductor 开发、TI 于2011年收购了该产品。 LM124JB 是 TI 收购 National 之前很久开发的 National 器件的 TI 克隆版本。 由于不同的客户对不同版本的器件都有经验、我们将继续提供这两种器件。

    这两种产品都是密耳级产品、主要按照相同的行业标准规格进行测试。 在应用手册中、这两者之间存在一些差异。 如果器件在数据表条件之外运行、这两者之间可能存在一些性能差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM124JB 与 LM124J/883均按 MIL-PRF-38535 QML Q 类进行处理。 有关 处理基线的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../SBOA141上的 SBOA141 "QML 工艺优化"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 生产的当前 LM124J/883器件是否使用与 LM124JB 相同的裸片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是两种不同的裸片、不同的晶圆制造厂生产不同的设计。
    LM124J/883仍使用 TI 于2011年收购的 National 设计、工艺和晶圆制造厂。 LM124JB 使用原始 TI 设计、工艺和晶圆制造厂。

    如果您有任何疑问、请告诉我。