This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301问题

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695464/amc1301-amc1301-problem

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1200

如下图所示,用于高电压检测的电路。如果 U32、U36一直闭合,BAT+对 BAT-短路。 当在 U59和 U60中使用 AMC1200器件时、VIN+和 VIN-之间的输入电压为0mV。但使用 AMC1301器件时、VIN+和 VIN-两端的输入电压为15mV。

输入电压越高、误差增益越大。AMC1301和 AMC1200之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好!

    如果不能测量系统中的所有不同节点、很难确定失调电压的来源。 我怀疑您看到的是 AMC1301偏置电流与 AMC1200之间的差异。 如果您查看相应的数据表、则 AMC1200具有开关电容器前端(请参阅图31)、而 AMC1301输入看起来更像传统的差分放大器输入(请参阅图52和与第10.2.2节相关的文本)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    您是否能够验证偏置电流是否导致了压降? 这将解释偏移。