This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA353:OPA353的运算放大器稳定性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698586/opa353-the-operational-amplifier-stability-for-opa353

器件型号:OPA353

大家好、

我阅读 了由 Tim Green 编写的运算放大器稳定性文档。  

当我 Aolβ rout= RO/(1+k Ω)时。 Tim Green 给出了 OPA353的示例。

请检查附件。  

 在公式中、1/β= 闭环增益。 但 1/β=Vout/VFB。

 我想 β  分析 运算放大器稳定性时是否可以使用1/β=闭环增益?

或者、当我可以使用1/β=闭环增益来分析运算放大器稳定性时、当我不能使用1/β=闭环增益来分析运算放大器稳定性时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    您希望使用什么 OPAMP 电路进行稳定性分析? 您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    当1/B 曲线与 AOL 曲线相交时、将确定放大器的稳定性。 因此、必须使用1/B 曲线进行稳定性分析。

    我建议观看 我们的 TI 高精度实验室视频。 这些视频 包含一个有关运算放大器稳定性的由6部分组成的视频系列。 我认为这些视频将有助于澄清运算放大器稳定性分析所需的条件。

    谢谢、

    Tim Claycomb