This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:THS4524

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698187/ths4524-ths4524

器件型号:THS4524
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的所有人:

不幸的是、我在这个电路上遇到了问题

在显式情况下、信号 VM1将达到1000mV 的偏移。

有人能有个想法吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享电路的 TINA-TI 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在驱动输入(VG1)处有直流电平、其中非驱动输入连接到 GND、则直流电压可能表现为电路中45V/V 增益导致的差分输出偏移。 您可能希望了解在输入端施加正偏移还是负偏移是否有助于减小 VM1上的差分输出偏移。  

     如果您可以提供 有关输入信号电平的更多信息、以帮助进一步调试、这将非常有帮助。
     
    此致、
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FinalCurrentFilter_5F00_DC_5F00_OFFSET.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人、感谢您的所有观点、请参阅随附的 TINA 仿真文件的上部。
    输入信号是由传感器提供的0Vrms 至50mVrms 的极小信号。

    在我们面临这些问题时、我们不知道它是来自电路还是来自传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    传感器的81R 源电阻有点干扰电路的对称性、但在电路的末尾、电路完全符合预期: 非对称输入信号被传输到一个对称输出信号、此信号在共模电压 Vocm = 2V 的中心位置。 反馈电阻设置的增益为91k/2k27 = 40.1。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好的、好的一点。
    提前感谢
    此致