This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:与 XTR300 (双极电流输出)有什么相似之处、在 kHz 范围内具有平坦的响应?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697785/xtr300-anything-similar-to-xtr300-bipolar-current-output-with-flat-response-into-the-khz-range

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR115

XTR11x 系列(XTR115、116和117)产品对10 kHz 的频率具有出色的平坦响应。 遗憾的是、XTR300的增益在100Hz 以上具有极高的非线性。

对于能够从电压生成双极电流输出但在更宽的范围内具有平坦响应的 XTR300类似产品、有人有没有任何建议?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    您评论说、XTR300的增益非常非线性、高于100Hz。 数据表电气特性表的电流输出模式部分、PG。 4表示带宽(−3dB)为160kHz。 您是否拥有显示输出电流线性在整个频率范围内变化情况的测量数据? 听到您在如此低的频率下观察到可怕的非线性是令人惊讶的。

    您能否为我们提供您的 XTR300电路原理图? 这样我们就有机会了解您如何配置 XTR300。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第11页的图9  表明、随着频率的增加、增益急剧下降、从令人惊讶的低频开始。

    我没有进行详细比较、但我也注意到、随着信号频率的扫描、我的信号的峰峰值幅度会迅速衰减。

    我购买了 XTR300评估版。 基于您提到的带宽规格、但在我观察到令人失望的性能之前没有注意到 OPA 行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    图9显示了开环增益。 开环增益是 OPAMP 的增益保留。 这不是正确接线芯片时看到的增益。 看看开环增益开始的增益:120dB! 这是1、000、000的增益!

    请看图10、它更好地了解了频率响应的平坦度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    第11页、图 9是运算放大器(OPA)的开环增益/相位(AOL)图、该放大器在电压输出或电流输出模式下为输出供电。 实际上、AOL 曲线非常正常、表现出表现良好的增益/相位特性。 增益曲线显示了一个大约1Hz 的主极点频率和  一个正常的-20dB/十倍频下降。 单位增益穿越频率约为2MHz 至3MHz。 相位响应正常、显示了与1Hz 主极点和单位增益交叉频率之外的第二个极点相关的相移。

    增益曲线表示在  1kHz 时 Aol 为60dB、在10kHz 时为40dB。 对于该频率范围内的大多数应用而言、这是足够的 AOL。 频率增加的较低 AOL 将降低增益精度、而失真影响将增加。 这对于运算放大器而言都是正常的、因为其使用频率 更高。

    您提到您正在使用 XTR300评估套件(EVM)。 我查看了 EVM 的文档、并在第3.1节-信号路径中进行了解释、 "C1的大电容器用于将环路带宽降低到正常工业要求。" 此外、在第4节-组件说明中、还说明了 C1 (CC)与 R1和 R2如何设置带宽。

    请看一下这些部分、我认为通过一些经过深思熟虑的组件选择、您将能够增加 XTR300电路的带宽。

    www.ti.com/.../sbou034.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    Thomas、
    非常感谢您的全面且非常有帮助的回答。 听起来我只需要对我的评估套件进行一些调整-很高兴听到我在第一次挑选此组件时没有完全错误地阅读数据表。 再次感谢。
    此致、
    Ja