This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应放大器的产品

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219, INA3221, INA220, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696130/in-search-of-a-current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA226INA219INA3221INA220INA231

大家好、

我正在寻找双向电流感应放大器。 发布的原因是、我正在寻找一个特定的特性、即在负电流方向和正电流方向上、输出电压应为正并且以接地为基准(输出电压不高于或低于给定的 Vref)。 我在描述时发现了第三方产品、但 Vos 太高(如果需要、我可以提供产品名称以显示我要查找的内容)。 TI 是否有我想要的产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!

    感谢您关注我们的产品。 我们所有的双向模拟输出器件都使用 Vref 引脚。 但是、我们的数字输出器件可能更接近您所需的器件、因为许多器件没有基准引脚。 其中一些器件包括 INA219、INA220、INA226、INA231和 INA3221。 您能否提供您所查看的第三方设备的产品名称?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!

    我一段时间没有听到你的声音。 因此、我假设您找到了一个满足您需求的器件、从而将关闭此主题。 但是、如果您需要有关此主题的进一步帮助、您可以在下面回复、重新打开讨论。 否则、如果您对特定器件有不同的问题、请随意开始新的主题。 祝您设计顺利!