This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358输出失真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, RC4558, OPA1678, TLV2170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698220/lm358-lm358-output-distortion

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: RC4558OPA1678TLV2170

您好!

输入(EXC_C)为正弦(0.7V 至4.3V、2.5V 为中间点)、输出(EXC)应为正弦(3.45V 至12.39V、7.92V 为中间点)。 但输出实际上有一些失真。

通道1 (黄色)是 EXC、通道2 (绿色)是3904的基础。  PIN1上的 LM358输出与 EXC 相同。  非正面反馈不起作用。 我不知道这个电路发生了什么。  

通道1是 EXC、通道2是 EXC_C

通道1是 EXC、通道2是 PIN2上 LM358的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    LM358输出驱动器在拉电流和灌电流之间具有3 * VBE 电压变化。 这可以在数据表的原理图中看到。 (VBE 是基极发射极二极管正向电压)切换输出电流驱动模式大约需要7us。 可以添加一个输出下拉电阻器、以使 LM358输出始终拉电流。

    RC4558是一种低成本替代方案、没有此交叉延时时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    感谢您的回复!当 VCC=+15V,VCC-=0V 时、RC4588无法识别低至0.7V 的输入、全范围输出摆幅不能高于12V。 因此、RC4588在这种情况下无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    引脚3上的输入共模电压为4V、这对于 RC4558来说是可以的。 进入较轻负载时、RC4558的 VOH 优于 LM358、尤其是在低温条件下。 典型 RC4558 VOH 在25°C 时为 VCC - 0.75V - IOUT * 205欧姆(+2mV/C);这优于 LM358、其中 VOH = VCC - 1.2V - IOUT * 40欧姆(+4mV/C)。 VOL 为+1.5V + IOUT * 205欧姆;这弱于 VOL = 0.6V + IOUT * 70欧姆的 LM358。

    对于轨到轨输出、有 OPA1678或 TLV2170 (以及更多)