This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698100/ina194-schematic-review

器件型号:INA194

大家好、

我需要您的支持来对 PN INA194AIDBVR 进行原理图审阅、以便进行故障分析。

  1. L1 - 6.5–9uH、直流电阻3.5m Ω
  2. R36 - 5.6千欧、0.1 W
  3. C36 - 1nF、50V
  4. TH1 - 220千欧、210mW
  5. C22 - 470nF、16 VDC

您是否看到设计有任何问题?

谢谢!

此致、

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    感谢您深入了解该论坛。  在您发布的原理图中、需要考虑一些事项。  

    第一种方法是在电源引脚上添加一个旁路电容器、前提是未显示的部分原理图中没有一个。  此外、在实际 PCB 布局上、该电容需要尽可能靠近 INA194电源引脚。

    我看到的第二个问题是用作分流电阻器的电感器。  尽管电流可能不会通过电感器快速变化、但电压可能会变化。  根据信号如何通过电感器进行切换、可能会有很大的电感反冲。  这可能会产生违反 INA194规范的电压。 我假设这就是添加 R36和 C36的原因。 R36和 C36也会引起精度方面的问题。  R36将增加从输入偏置电流中看到的误差、并增加器件的增益误差。 关于输入偏置电流,R36上可能会出现16uA*5.6k = 0.0896V 的压降,这对于较低的电流测量可能非常大。  电流配置的一种可能替代方法是在 VIN+和 VIN-引脚上添加 TVS 二极管。

    另一个可能的问题是预期的 Vsense 范围。  如果该器件的工作目的是测量产生低于20mV 的 Vsense 电压的电流、您的客户可能会遇到以下常见问题解答中概述的精度问题:  https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/w/faq/3588.measuring-vsense-20mv-with-the-ina193-ina198-products