This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2072:有关结至电路板热阻的问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696936/tle2072-question-regarding-thermal-resistance-from-junction-to-board

器件型号:TLE2072

数据表中没有结至外壳或结至电路板的热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您对哪种封装感兴趣? 我在数据表中的绝对最大额定值下看到以下结点到外壳:

    封装热阻抗 θJC (请参阅注释4和5):
    FK 封装5.6。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 °C/W
    J 封装15.1。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 °C/W
    JG 封装14.5。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 °C/W
    U 封装14.7。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 °C/W
    W 封装10。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 °C/W

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完整器件型号为 TLE2072IDR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam。 我将查看并查看您所要求的数量、我可以找到什么。 如果我们需要向散热团队提交请求以获取此信息、我将告诉您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢 Paul、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们正在向热建模团队提交申请。 我将在我获得这些信息后、将这些信息发回您查找的信息。 可能长达5个工作日、但通常比这快一点。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发帖!
    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

           请在下面找到您请求的热性能数据。  

    热指标

    TLE2072

    和功能

    D (SOIC)

    8引脚

    RθJA Ω 结至环境热阻

    110.6.

    °C/W

    RθJC Ω(顶部)结至外壳(顶部)热阻

    50.8.

    °C/W

    RθJB Ω 结至电路板热阻

    54.1.

    °C/W

    ψJT 结至顶部特征参数

    8.7.

    °C/W

    ψJB 结至电路板特性参数

    53.3.

    °C/W

     此致、

    Bala Ravi