This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2021:稳定性分析问题

Guru**** 2878070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697591/lmp2021-stability-analysis-question

器件型号:LMP2021

 e2e.ti.com/.../LMP2021_5F00_Stability_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我认为这是仿真的一个赝像。 选择 C1=10T 和 L1=10T、峰值消失。 具体而言、峰值仅向较低频率移动。 :-)

    这是否是您的应用中稍后要使用的反相放大器? 那么我将选择 R4=0。 或放置一个与 R4并联的电容器。 这将提高稳定性。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的回复。 我想知道模型是否正确。 感谢您提供的建议、即更改偏置电流消除的原始用途、但实际上将噪声电阻器添加到0欧姆~

    此致、