器件型号:Onet-10G-EVM
您好!
我有几个问题:
1.我正在寻找 EVM 和电路板原理图的指南或手册、但找不到。 请给我发送一个链接吗?
2.您已经通知我我应该有自己的 TOSA 和 ROSA、但 ROSA 必须有 TI - ONET8551互阻抗放大器。 您能否向我推荐任何商用的兼容 ROSA - TOSA 的器件?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lizon:
感谢您关注我们的器件。
1) 1)购买 EVM 时随附用户指南和原理图。 如果您已购买 EVM 并需要相关文档、请发送电子邮件至 onet1130ex_evm@list.ti.com。
2) 2)您可以使用用于测试 EVM 的 TOSA 和 ROSA、如下所示。 您可以在 TIDA-00088 页面上查看测试结果。
ROSA:我认为 SRO2-10F-LC-T-I 用于测试设计、但我不确定。 我正在进行一些挖掘以确认这一点、并将在我完成此操作后返回给您。 如果不是、则 NX8349TB Tosa 的配套 ROSA 是 NR4215TG、这可能起作用。 很抱歉、我无法对此提供明确的答案、该设计是几年前发布的、创建者不再与 TI 合作。
您可以使用任何符合 MSA 的商业可用10G ROSA、其中包括 ONET8551T。
尊敬的 Lizon:
1) 是的、连接是 SMA。
2) RX 和 TX 布线为50欧姆(100差分)。 我不确定 LVDS 和 JESD204协议。 只要数据速率和输入电压摆幅处于器件规格范围内、您就应该会满意。 RX 数据与 ONET1151P 相连、TX 数据与 ONET1151L 相连。
另外、我已确认上述 ROSA 是正确的部件、如果您想购买、您应该联系 Cosemi。