This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:电流感应 IC 参数查询

Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213-Q1, LMP8481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697624/ina213-q1-current-sense-ic-parameter-query

器件型号:INA213-Q1
主题中讨论的其他器件: LMP8481-Q1

您好!

我正在尝试使用 INA213-Q1电流感应 IC 实现差分电压至单端电压转换器。 测量电阻器上的差分电压。

我的电源电压为24V、此 IC 的最大共模电压额定值为26V。 对于 我要尝试执行的电路、这是否会是一个问题?

如果是、请告诉我可以添加哪些额外电路来增加电压裕度、或者是否有其他电流感应 IC 可用于我的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brossnan、

    INA213-Q1可接受24V 电源电压条件。 共模和正电源也是如此。

    如果担心您的系统可能超过26V 额定值、我们具有更宽共模范围的 Q1器件需要比为器件供电更低的导通电压- LMP8481-Q1除外。 可以使用电阻分压器或稳压器从您的电流电源实现这种较低的电压。

    请告诉我是否可以提供更多信息。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez