This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454的使能电压

Guru**** 2507835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695940/opa454-enable-voltage-for-the-opa454

器件型号:OPA454

您好!

我对 用于超声波的 OPA454高电压放大器有疑问、启用 OPA454需要什么启用禁用电压?

在我们的设计中 、我们使用与 GND 相关的3.3V 电压。

非常感谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahaf、

    输出处于启用状态时的 OPA454电压电平为 E/D COM + 2.5V 至 E/D COM + 5V。E/D COM 引脚电压范围指定为(V–)至(V+)–5V。由于 E/D COM 处于 GND、 或0V 时、 使能端的 E/D 电压将设置在+2.5和+5V 之间。施加到 E/D 引脚的+3.3V 处于 指定的 E/D 范围内、并且运算放大器应启用。 0V 和<2.5V 之间的 E/D 电压应导致运算放大器处于禁用模式。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahaf、

    您的 E2E 有关 OPA454的查询是否得到了满意的回答? 如果是、请关闭此主题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程