主题中讨论的其他器件: INA199
大家好、
客户使用 INA226来测量电流。 电流范围为2uA 至36mA。
Q1:您是否会详细说明如何选择 Rshunt?
我无法从数据表中获取增益值。
问题2. 在数据表的第5页、 分流电压输入范围为 –81.9175 ~81.92。 Vsense =(VIN+-VIN-)。 分流电压输入电压是否= Vsense?
如果不是、Vsense 的范围是多少? 分流电压输入范围是多少? 我想获取 INA226的 Vsense 范围 、以选择合适的 Rshunt。