This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:CMRR 与频率性能间的关系

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696671/ths3491-cmrr-vs-frequency-performance

器件型号:THS3491

大家好、

我的客户需要 THS3491的 CMRR 与频率性能、以便将 CMRR 与 THS3011进行比较。

THS3011在图6中提供了有关 CMRR 的图、但 THS3491不提供该图。

请提供 THS3491的图吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有 THS3491 CMRR 与频率的特性图。 器件的典型 CMRR 值为75dB。

    此致、