This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226:VBUS 特性的使用

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697170/ina226-ina226-usage-of-vbus-feature

器件型号:INA226

您好!

  我们已按照您的建议在我们的设计中使用了 INA226。 我尝试使用2m Ω 电阻器测量1伏的电流。

我已经为 I2C 线路使用了上拉电阻器。

因此、请查看我的原理图、并告诉我是否需要注意任何事项。 请观察下面显示的原理图、并提供反馈(如果有)。

VBUS 应该被连接到电源侧还是负载侧?

此致、

Sathyasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathyasai、

    感谢您选择在设计中使用德州仪器。 我建议将 VBUS 引脚连接到电源侧。 只要您的最大电流低于40.96A、您的分流电阻值就可以了。 但是、如果您对低于10uA 的电流电平感兴趣、则会遇到精度问题、因为器件的输入偏置电流为10uA、并且 Vos 将大于通过分流器运行的预期负载产生的理想 Vsense。