This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:GBW OPA564与 THS3122的问题、哪一个适合以~150kHz 的频率激发/推动线圈?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, THS3122, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696975/opa564-gbw-question-of-opa564-vs-ths3122-which-is-appropriate-to-excite-push-a-coil-at-150-khz

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: THS3122BUF634

您好!

我想设计一个"交流激励"模块、以激励100kHz 至200kHz 之间的线圈(直流时为 R=2 Ω、150kHz 时为 Z=50 Ω)。  我有一个 DDS (AD9833)、它可以在150kHz 时生成峰值电压为0.65V 的正弦波。  我想使用功率放大器放大信号、该放大器可以将电压放大到大约12V (增益=18)并提供足够的电流。  我找到了两个放大器:一个是 OPA564、另一个是 THS3122。  THS3122具有450mA 输出电流、26Vpp 输出电压(RL=50 Ω)和128MHz -3dB BW、因此增益似乎在150kHz 以上是平坦的。

我的第一个问题是 OPA564是否也是一个选择?  我的主要关注点是它的 GBW、即17 MHz。  假设增益为20、则 BW 为17M/20=850kHz、这是否意味着它仍足以满足此应用需求(100kHz-200kHz)?  

我的第二个问题是、如果我想激励高于850kHz (即1MHz)的线圈、OPA564是否仍然是一个好选择?  我想答案是否定的、因为在该频率下、增益小于20并且不是平坦的、所以当频率不同时、输出电压振幅不是恒定的。  正确吗?

3.我还看到一些人使用运算放大器和高电流缓冲器的组合来实现该功能。  是否有人对组件的选择有任何建议?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JQ、

    请查看我对您问题的回答:

    我的第一个问题是 OPA564是否也是一个选择?  我的主要关注点是它的 GBW、即17 MHz。  假设增益为20、则 BW 为17M/20=850kHz、这是否意味着它仍足以满足此应用需求(100kHz-200kHz)?

    前面可能会出现一个问题、导致您无法在应用中使用 OPA564。 额定最大工作电压为24V 或+/-12V。由于应用需要12Vpk 的峰值输出电压、电源电压需要高于+/-12V;需要一些输出电压余量来防止削波。 在高电流水平下、输出摆幅被限制在相对于电源轨大约1伏或2伏的范围内。 否则、查看 OPA564数据表图13、增益和相位与频率间的关系以及图15、输出电压摆幅与频率间的关系、OPA564应具有足够的带宽和压摆率、以支持100kHz 至200kHz 的大信号。 在该范围内、开环增益仅约为40dB、闭环增益为18V/V 时、环路增益剩余的数量不多。 增益误差和失真性能可能不如所需。

    我的第二个问题是、如果我想激励高于850kHz (即1MHz)的线圈、OPA564是否仍然是一个好选择?  我想答案是否定的、因为在该频率下、增益小于20并且不是平坦的、所以当频率不同时、输出电压振幅不是恒定的。  正确吗?

    如果使用 OPA564或任何其他快速功率运算放大器来驱动线圈,则必须结合复数负载阻抗分析运算放大器的开环增益/相位和输出阻抗。 为了实现足够的相位裕度并确保稳定性、可能需要进行补偿。

    3.我还看到一些人使用运算放大器和高电流缓冲器的组合来实现该功能。  是否有人对组件的选择有任何建议?

    查看 BUF634数据表:

    THS3122的规格似乎符合您的应用需求。 一个问题是它必须在 应用条件下处理的功率耗散。 THS3122由 TI 的高速放大器产品组提供支持。 他们有一个 E2E 论坛、应该能够帮助您解决有关 运算放大器的任何应用问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程