This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2822:最小电源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696612/opa2822-minimum-power-supply

器件型号:OPA2822

您好、E2E、

我想在5V 单电源上使用 OPA2822。 不会指定最小电源电压。
请告诉我。
它不必是保证值。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    数据表在多个地方提到、此芯片将在5V 至12V 的电源电压下工作。 当然、该芯片具有一些保留空间、并且在稍小的电源电压下工作。 但不建议将电源电压降低到5V 以下。 不过、该芯片将与显示典型输出电压容差的5V 稳压器配合使用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    我看到混乱可能来自哪里。 这是一个较旧的数据表、因此某些数据与它们通常位于不同的位置。 如果您查看数据表第1页的"特性"部分、您会看到它显示的是5V-12V 的单电源操作。

    正如 Kai 还提到的、我们不建议在5V 以下使用此器件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Robert Clifton