This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:应用/数据表可能的拼写错误。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696969/ina302-application-data-sheet-possible-typo

器件型号:INA302

客户正在探索 INA302中的可用选项。 他们计划使用 IC 进行过流和欠流检测。 它们一次有50个单元要测试、电流范围为1A 至30A、要测量。 他正在进行计算、并进入了 Rsense Selection 部分。 他能否对所有变化的电流限制使用一个 Rsense?

他在数据表的表2中发现了一个错误,显示的 VOS_ERROR_MAX 为0.48% ,他认为这是错误的。 当他重新创建计算时、他获得0.98%的效率。 这也会导致混淆是否选择相同的零件。 但他主要想知道他们是否可以使用 DAC 方法在一个 IC 中实现1A 至30A 的测量。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    根据客户在测量中可以接受的百分比误差、他可以对该范围使用一个 Rsense。  但是、较低的电流肯定会产生较大的误差。  为了快速确定、我建议使用 INA302产品页面右侧的错误分析工具。  下面是该工具的外观图。  在这里、他可以输入运行条件并快速评估误差是否足够低、可以接受。

    至于表2、您答对了、这是一个拼写错误。  Error_Available 应等于(最大可接受误差)-(error_initial)= 2.5-2%=.5%。  因此、sqrt (Error_avalibable^2-E_G^2)=sqrt (.5^2-.15^2)=.47697