Other Parts Discussed in Thread: INA302
客户正在探索 INA302中的可用选项。 他们计划使用 IC 进行过流和欠流检测。 它们一次有50个单元要测试、电流范围为1A 至30A、要测量。 他正在进行计算、并进入了 Rsense Selection 部分。 他能否对所有变化的电流限制使用一个 Rsense?
他在数据表的表2中发现了一个错误,显示的 VOS_ERROR_MAX 为0.48% ,他认为这是错误的。 当他重新创建计算时、他获得0.98%的效率。 这也会导致混淆是否选择相同的零件。 但他主要想知道他们是否可以使用 DAC 方法在一个 IC 中实现1A 至30A 的测量。 谢谢你