This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2780:TLV2780IDBVR 可提供稳定时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696566/tlv2780-tlv2780idbvr-ts-settling-time

器件型号:TLV2780
主题中讨论的其他器件:LME49990OPA627

TLV2780IDBVR 的测试方案是什么以及 数据表中给出的哪些条件(电源电压、测试信号参数、测量的 ts 稳定时间参数)。 以及  ​​ ts 趋稳时间 参数的最小值和最大值是多少。 数据表中仅给出了默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    测量运算放大器稳定时间的测试电路非常相似。 例如、OPA627和 LME49990的数据表显示了测试电路:

    在您的情况下、电源电压为1.8V 或2.7V、V (STEP) PP = 1V、AV=1、CL=10p 和 RL=2k。

    请记住、您的应用中的实际稳定时间不仅取决于电容负载、还取决于所选的增益。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    如 Kai 所述、稳定时间测试条件在数据表中的值旁边给出。 您可以使用所需的负载构建增益为1的简单反相放大器电路和1V 的输入阶跃、并测量应用中您关心的误差频带的稳定时间。

    未给出最大值和最小值、因为它们未经测试和保证。 这是因为除其他外、很难控制负载容差、因此只能显示典型值。

    最棒的
    Paul