This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:该器件消耗高电流(&G;450mA)

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696028/lmh2832-the-device-draws-way-high-currents-450ma

器件型号:LMH2832

您好!

我最近设计了一个包含多个5V 器件的电路板、例如 LNA、开关和 LHM2832。 对于所有三个器件、预计总电流消耗为~450mA @ 5V。 我使用 LT3045EDD 作为稳压器、可产生高达500mA 的电流。 我发现仅 LNA 和开关、它消耗的电流~260mA @ 5V、这符合预期。 但是、在电路板上安装 LMH2832后、电流急剧达到电源的电流限制(700mA)、电压降至~2.6V。  未应用射频输入、仅限直流测试。 我想知道放大器是否会振荡。 您是否会检查随附的原理图和布局?  

此外、在什么情况下、放大器消耗的电流比预期的220mA 高?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngho、

    您的布局与数据表图64中显示的布局示例有很大不同。 尤其是 VCC 去耦不是很理想。 因此、是的、器件可能会振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在不应用射频的情况下振荡? 我可以将直流去耦合放置在靠近直流引脚的位置、但想知道是否有任何源会导致这种高电流消耗。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果不断电、我们是否可以使 PDA 和 PDB 引脚保持断开状态? 还是需要将其下拉?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现交流耦合仅在输入端。

    我 有如下所示的输入/输出滤波器、其中 LMH2832的滤波器输出阻抗为150 Ω 差分、而输入阻抗为200 Ω、以匹配混频器输出。 (混频器(200 Ω)-(200 Ω)滤波器(150 Ω)-(150 Ω) LMH2832 (150 Ω)-(150 Ω)滤波器(200 Ω))

    滤波器是 LC 振荡电路、在 LMH2832的输入/输出端没有生成直流块。  

    这里的问题是:

    1.我是否需要通过在差分射频输入端放置串联电容来放置直流电阻?

    2.我是否需要通过 在差分射频输出端放置串联电容来放置直流电阻?

    3. 即使 将滤波器输入阻抗设置为150欧姆、我是否需要在差分射频输出端放置串联电阻器?

    请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youngho、

    是的、芯片可以在没有施加任何 HF 信号的情况下振荡、尤其是在输入和输出端接不正确的情况下。 如果不应施加 HF 信号、则应将输入接地。 但使用适当的端接。

    请再次查看数据表的第12.1节(布局指南)。 仔细阅读第一句话:

    "凭借大于1GHz 的小带宽、LMH2832的布局至关重要、不可忽视。"

    这里的布局非常重要! 即使是最轻微的错误也不会被原谅。 每毫米都很重要。 不仅必须使用接地平面、还必须使用电源平面。

    我不会让掉电引脚悬空、而是将它们以低欧姆方式连接到所需的电位。

    我不知道输入/输出滤波器的含义。 您能否向我们展示您的电路的完整原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、应更改布局。 此外、即使 PD 引脚在评估板原理图上悬空、也会接地。

    这是 pdf 和 jpeg 格式的 LMH2832附近的完整原理图。 我有输入、并在 LMH2832前后放置滤波器。 数据表9.3说明输入应仅为交流耦合。 如果您看到我的原理图,我的输入和输出侧都没有直流块,而只有滤波器。 供参考、滤波器具有200 Ω 的输入阻抗和150 Ω 的输出阻抗、可与 LMH2832输入匹配。 输出侧滤波器方向翻转、以匹配其输出阻抗。

     

    我想知道不带直流块和串联电容器的滤波器是否重要。

     

    请提供建议吗?

     

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMH2832-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youngho、

    输入和输出线路在2.5V 偏置电压下工作。 因此、是的、当您使用中间抽头的变压器时、您需要在输出端进行直流阻断。 您还需要在输入线路上进行直流阻断。 但是、如果源极中已经存在直流阻断、则无需在 LMH2832处进行直流阻断。

    输出滤波器上缺少端接电阻。 图61显示了我的意思。

    顺便说一下、是否要将电缆连接到输入和输出? 我问、因为输入和输出端的端接电阻必须与电缆的特性阻抗相匹配。

    Kai