This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695910/lm358-lm358

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TLV333

您好!

能否将 LM358 用作差分放大  器。在我的应用中、我希望使用 PT 100、该 PT 100具有惠斯通电桥的白石配置和以 mV 为单位的电压范围、以便为 LM358运算放大器提供电压。我希望 LM358在0deg 至100deg 时的输出为2.5V 至4伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    我不会这么做。 LM358是一款低成本运算放大器。 我会为此使用一个精密运算放大器、或 XTR。 甚至可以使用精密 ADC。

    PT100传感器显示的电阻变化约为每°C 0.39R 1mA 的测量电流可实现每°C 390µV μ A 的电压变化 LM358的输入失调电压高达9mV。 这意味着测量误差高达+/-23°C 即使您对失调电压进行校准、失调电压漂移最终也会超过20µV μ V/°C 因此、当环境温度变化20°C 时、温度测量值可能显示超过+/-1°C 的误差 此外、长期漂移可能是一个根本没有为 LM358指定的问题。

    不可以、我不会将 LM358用于 PT100应用。 但为什么不使用 XTR? 借助负载电阻器、您可以轻松地将输出电流转换为电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。 LM 358是一种低成本的解决方案、我想要低成本的解决方案。 XTR 成本有点高,不符合成本要求。 这是该项目的另一种具有成本效益的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amruta、

    尝试使用 TLV333、它具有15uV 输入偏移误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    谢谢、我将介绍 TLV333。