This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240EVM:INA240EVM 额定电流。

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695916/ina240evm-ina240evm-current-rating

器件型号:INA240EVM

INA240EVM 的最大载流容量是多少? 即、如果我使用四个电路板之一、PCB 可以处理多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruchit、

    感谢您关注 INA240EVM。  ᵒC 您在室温下工作、该器件的裕度为100 μ m、在该裕度下、它处于建议的工作条件(40ᵒC μ m 至125ᵒC μ m)内。  电流将受到布线最窄区域的限制。  最窄的区域为129密耳宽。  因此、对于直流电流、建议的最大电流为7.86A。  如果您的温度条件不同、我建议使用以下在线跟踪计算器: https://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    感谢你的帮助。  

    此致、

    Ruchit Kasa