This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:我能否使用 INA212低侧双极输入

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695891/ina212-can-i-use-the-ina212-low-side-bipolar-input

器件型号:INA212

您好!

我希望通过 ADC 3V (+25mA)/0V (-25mA)实现+25mA (+15V)/-25mA (-15V)。

我将附上原理图。

如果您有、请提供任何意见。

此致、

Seiji Nagao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4015476、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您的设置可能存在两个问题。 第一个是在 IN+和 IN-上看到的共模电压必须为正或者大于 GND-0.3V。 另一个问题是 MMZ1608的阻抗变化较大、阻抗范围为~0至500欧姆。 根据铁氧体输入阻抗的匹配程度、这可能会导致精度问题。 通常、对于输入滤波器、我们建议使用具有低容差(1%或更高)的10欧姆或更低电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论 Patrick-San。

    我将更改此解决方案的设计。

    谢谢你