This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:关于"图5。 数字可编程电源(QUOT);

Guru**** 2792505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695273/opa544-about-figure-5-digitally-programmable-power-supply

器件型号:OPA544

大家好、团队、

我对"图5"的基准电路有疑问。
电路中是否没有必要使用电容器进行相位补偿?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    在角形电路中应用的补偿方法随所使用的运算放大器和应用电路设计的不同而不同。  所需的补偿取决于运算放大器开环增益/相位(AOL)和输出阻抗(Zo)特性以及运算放大器必须驱动的负载。 在这种情况下、OPA544可编程电源电路已针对 高容性负载进行了补偿。 对于纯阻性负载、无需补偿。

    此电源应用中采用的 OPA544补偿包括从求和节点到接地的串联 RC (4.7k + 470pF)、 与输出引脚串联的并联 RL (10欧姆 || 1uH)、 以及从输出端到接地端的串联缓冲器(1 Ω+ 10nF)。

    毫无疑问、如图5中的注释所示、这个电路已经被构建并完全测试、以确保高容性负载下的稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程