This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172:绝对最大额定电压

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695317/tlv2172-absoulte-maximum-rating-for-voltage

器件型号:TLV2172

大家好

如果我们问 TLV2172、您会介意吗?

我们有一个与  绝对最大额定值电压相关的问题。
如果 V+和 V-插入的正电压如下、器件是否会损坏?

V+:-1V
V-:+1V
->(V+)-(V−)=-2V、数据表上没有针对最小规格的结构。
  此外、如果发生瞬变、器件是否会损坏?

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    查看数据表的图26、您会发现这不是一个好主意。 向芯片施加负电源电压会使内部 ESD 保护二极管导通、这会损坏芯片。

    但为什么您具有如此高的负电源电压? 您可以使用肖特基二极管将电源电压钳制在-0.3V 以下、也可以将串联二极管插入电源线。 不要忘记将输入电流限制在10mA 以下。

    违反绝对最大额定值的瞬变也应通过外部测量加以抑制。 如果去耦电容器无法吸收足够大的瞬态、则应安装 TVS。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    正如 Kai 提到的、对器件施加负总电源电压会损坏器件。 不建议这样做。

    当您提到损坏器件的瞬态时、电源上的瞬态是否为? 如果是这样、电源上的瞬态只会在瞬态导致电源超过数据表中规定的绝对最大额定值时损坏器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim San、Kai San

    非常感谢您的回复。

    我们还认识到 、它需要 TVS 钳制电压、如 数据表中的图26所示。
    但是、我们的客户询问以下情况 、在不使用电视的情况下。
    在我们客户的电路板上、如果没有电源电压、则可能会发生以下情况。


    V+:-1V
    V-:+1V
    ->(V+)-(V−)=-2V

    正如 Kai San 提到的、"对芯片施加负电源电压会使内部 ESD 保护二极管导通、从而损坏芯片。"
    ->我们说服客户 ,设备可能会因瞬时负电压-2V 而损坏。
      我们说服客户、该器件还应使用肖特基二极管将电源电压钳位到-0.3V 以下。

    此致、

    大田松本