This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:电源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749190/tlv8544-pwr

器件型号:TLV8544

静态电流和电源电流(即处于工作模式的放大器)是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    对于同一规格、静态电流和电源电流只是不同的名称。 EC 表中的值假定为空载条件、但您正确地假设放大器处于开启状态且处于活动状态。 tlv8544没有断电模式。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    感谢您的快速回复。

    因此、您始终会看到、TLV8544将消耗500nA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但不要忽略我对负载的评论。 500nA 仅适用于放大器。 如果输出端有负载、电流将增加到500nA + Vout/rload。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我将 TLV8544用于电容负载(至 ADC 输入),因此我使用了数据表中的 Figure 31电路(my Riso = 10k)。
    我是否需要对该电路使用上述公式?
    如果是,Rload 的值是多少?
    如果不让我知道另一个解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Michael
    我错过了您的后续问题。 在图31中、一旦电容器达到稳定状态、电容器看起来像是开路、因此比较器上没有负载来增加静态电流。 但是、如果放大器的输入是交流波形、则需要将电容器的阻抗建模为负载阻抗、并将该值添加到 RISO。 当输入端的电压变化幅度时、您可以计算出瞬时静态电流为 VIN/(RISO + 1/(2xpixfreqxC))+ 500nA
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 、Chuck

    我将始终为放大器提供直流输入、因此在这种情况下、放大器的电流始终为500nA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错、一旦电容充电至直流值、阻抗将很高、静态电流将稳定在500nA
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    非常感谢您消除了我对 放大器电流消耗的疑虑。