This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011频率范围

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750315/tlv7011-tlv7011-frequency-range

器件型号:TLV7011

您好!  

此项目的频率范围是多少? 例如10MHz 或100MHz。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaolin

    您能否分享有关您的应用的任何详细信息? 您是否在问最小切换频率是多少? 在尝试回答之前、我希望确保我了解您的要求。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaolin
    我们已经有一段时间没有收到您的回复、因此我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随时回复或打开新主题。
    谢谢
    卡盘