This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA285:用于 RJ45连接器的 INA285设计...

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA285, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750058/ina285-ina285-design-for-rj45-connector

器件型号:INA285
主题中讨论的其他器件: THS4541

降级器、

以下是我的客户设计问题。

他在每个 RJ45数据对中应用了 INA285。

如下图所示、他在引脚1、3、5和7上使用 INA285。  

对于这些引脚、它们使用电路下方的引脚。

但是、在应用 INA285之后、所有4对都具有相互交叉影响。

我知道、对于 INAxxx 导管、它们主要用于功率跟踪的电流测量、而不是数据跟踪、对吧?

如果它还可以用于数据跟踪、您能不能帮助我就客户问题和设计建议提供一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您使用德州仪器。 我怀疑如果您的客户只有一个 RJ45通道在运行、您的客户仍会看到不正确的输出。 我假设您的客户通过 RJ45数据对传输真正的高带宽信号。 如果这些信号的频率超出带宽、则 INA285将无法保持上升。 此外、如果 PWM 上升/下降沿快于器件的压摆率、器件将无法保持。 还有可能影响测量的趋稳问题。 共模电压范围是多少?您的客户尝试测量的信号速度是多少? 如果您的客户正在测量 MHz 范围内的数据信号、我们的电流分流监控器器件将不适用于它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的! 以下是我的客户下一次测试(近端串扰测试)结果!

    可以看到、添加 INA285后、低于50MHz 的信号将受到影响。

    由于客户 RJ45支持 PoE 功能、这意味着共模电压应大于48V、他们希望 G>=500!

    因此、如果 INA285不能用于此类设计、是否有其他适合我客户的解决方案?

    BTW、电流分流产品还可以设计用于数据信号测量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    如果您的数据在 MHz 范围内传输、我们的器件将无法处理该数据。 我们的器件专用于低带宽信号。 如果您的数据信号处于100s 的 Hz 范围内、则可以使用它来测量数据信号。 如果您的数据信号在 KHz 或更高的范围内、则不应使用此器件。 我建议您使用配置为电流感应的高速放大器。 因此、我将您的挑战转发给高速放大器团队的某个人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否可以建议、如果客户希望使用放大器而不是 INAxxx 产品来构建电路、那么哪种解决方案更适合他们?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可能能够使用 THS4541等全差分放大器来放大信号。 分流电阻器的值是多少、流经分流电阻器的预期电流是多少、输出端需要什么电压?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    如客户所知、Rsense 将使用2m Ω、电源轨上的电流将为1~2A。

    对于电压、由于应用与 POE 相关、因此电流分流设计需要高达48V 的 POE 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您提供信息。 您能否澄清一下您说他们"需要高达48V 的 POE 电源"时的意思? 您是说放大器必须断电48V 还是分流器上的电压为48V?  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    正如我在上面附加的图片和说明、客户在 RJ45连接器的引脚1、3、5和引脚7中使用电流分流器。

    由于其应用是与 PoE 相关的产品、因此 PoE 电压必须通过数据对从 PSE 传输到 PD。

    分流器将面临来自 PSE 的48V 高电压。

    这就是我的意思。

    如果我的理解有误、请随时纠正我的问题。

    谢谢。