This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7215:反向偏置

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746885/lmc7215-reverse-bias

器件型号:LMC7215

是否可以对器件 LMC7215IM5/NOPB 进行反向偏置?

该器件能否承受-3V 电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KrishnamoOrthi、

    否 假设采用单电源系统(GND 和正 V+)。 通常、最大反向电压为-0.3V。

    在-3V 电压下、它将变成一个昂贵的正向偏置二极管、并且、根据可用的峰值反向电流和持续时间、可能会导致损坏或损坏。

    这是在加电/断电瞬态期间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KrishnamoOrthi、
    我们一段时间内没有收到新帖子、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时再次回复该主题或打开新主题。
    谢谢
    卡盘