This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241CDK,PCB 中 DDR2芯片的数据引脚问题。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746466/opt8241-cdk-evm-opt8241cdk-the-data-pin-problem-of-ddr2-chip-in-pcb

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

PCB。中 DDR2芯片的数据引脚问题、例如、阅读芯片手册、MT47H32M16HR 的 H7引脚为 DDR2_DATA_2、但在 PCB 中为 DDR2_DATA_0。 此外、还有许多不正确的数据引脚。 我是否需要参考 PCB?上的连接或 第二次开发时的芯片手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以交换组内的数据引脚连接。 这是因为当数据被写入 DDR 存储器和从 DDR 存储器中读取时、位的顺序在组内保持不变。 这是一种使用 DDR 存储器完成的标准技术。 您也应该能够在其他论坛上找到此内容。
    我们在参考设计原理图中编写了说明、其中说明了允许的条件:

    此致、
    子哈希