This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:OPA2132UA 的最大输入电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2132, OPA132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750380/opa2132-the-maximum-input-current-of-the-opa2132ua

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件: OPA132

您好!

存在一种现象、即客户 OPA2132UA 中的输入偏置电流不断增加。
客户认为电路板上似乎存在较大泄漏的地方、
客户认为、可能是从此处输入的当前(μA 订单)原因。
因此、客户想知道 OPA2132UA 的最大输入电流是多少、您能否告诉我们?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    OPA2132UA 数据表电气特性表6.4将输入偏置电流列为5pA 典型值、VCM = 0V 时最大值为±50pA、并注意(2) TJ = 25°C 时的高速测试 然而、如果 OPA2132运行在连续功率模式下、它将持续耗散功率、并且输入 JFET 将自发热至高于25°C 的温度、从而增加输入偏置电流。

    数据表 图5. "输入偏置电流与温度间的关系"提供了一组不同 OPA132和 OPA2132封装类型的典型曲线。 从曲线可以看出、在25°C 的环境温度下、典型的 OPA2132UA (双曲线)约为20pA 这些曲线说明了持续供电时发生的输入 JFET 的自发热。

    最大输入偏置电流不适用于 超出数据表中所列条件的任何情况;具体而言、注意事项(2)在 TJ = 25°C 时进行高速测试 但基于图5。 曲线、OPA2132UA 典型功耗 和±50pA 最大值在 注释(2) 条件下、   实际估算的最大输入偏置电流约为±400pA、TA = 25°C  输入 偏置电流可能小于此估算的最大值。 请注意、TI 不保证估算的最大值、因为数据表中未对此进行说明。

    更改运算放大器输入偏置电流的一个常见问题 与 PC 板清洁度直接相关。 如果 PC 板的运算放大器引脚之间存在任何残留焊锡通量或其他污染、或者从 器件下方桥接引脚、  则可能存在影响输入偏置电流电平的泄漏电流路径。 磁通污染会导致电阻器意外、不可靠、会随时间推移而随温度和湿度变化。

    我们在 PC 板上使用具有水溶性助焊剂的焊料。 使用干净的 DI 水对其进行超声波清洗两次。 这在去除 PC 板上 以及运算放大器封装及其引脚上和下方的任何残余磁通方面非常有效。 电路板在烤箱中干燥、有助于干燥与清洁过程相关的所有残留水分。 干净的 PC 板 应 允许与 JFET 输入运算放大器关联的低输入偏置电流电平。 它们应保持低电平并随着时间的推移保持稳定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Thomas

    感谢您的回答。

    虽然我的解释不好、
    该器件的绝对最大额定值为
    输入电压(V -)- 0.7 (V +)+ 0.7、
    我认为该0.7V 是钳位二极管、
    该0.7V VF 可以流过多少毫安?
    (如果是多少?)

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    从每个 OPA2132输入连接到每个内部电源轨的二极管用于保护器件免受电路外 ESD 事件的影响。 在这种情况下、它们会将输入钳制到电源轨。ESD 二极管经过专门设计、具有非常低的泄漏电流、因此在正常运行时不会降低运算放大器的输入偏置电流。 如果输入电压升高到超过电源轨的电平、则会导通、此时它们会正向偏置。

    OPA2132 ESD 二极管 以大约250uA 的正向电流电平导通、两端施加的最大额定电压为0.7V。 这是二极管的完全安全电流电平、通常可以处理10mA 电流而不会造成任何损坏。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDDOOR

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Dennis

    感谢您的回答。

    你的答案就是我想听到的。
    因此、我告知客户内容。

    此致、
    DDDOOR