This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LMH7220, TLV3202, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743741/lm393-schematic-review

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LMH7220、 TLV3202、 TLV3502

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您可以帮助查看我们的原理图吗?

由于我们发现有时不会有输出、但会更改另一个 IC、因此故障现象将得到修复、

但该故障率非常高(1000/10000)

这 种故障现象来自我们的工厂。  

那么、您可以帮助查看我们的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    C703和 L707的用途是什么? 这些组件会产生振铃。 是这样吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    C703用于阻抗匹配。

    L707用作高阻抗以使信号不受影响。

    请参阅下面的详细信息、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    什么信号到达 UniView_RX? 它是6.75MHz 的方波吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    部件是否确实发生故障、如永久性损坏? 脉冲缺失或输出不规则?

    LM393对于6.75MHz 信号而言不够快。

    假设最佳响应时间为300ns、上升/下降时间为100ns、理论切换率为1/(tphl+TPL+tr+TF)= 1/(300ns+300ns+100ns+100ns)=1/800ns = 1.25MHz。 即使这个数字是乐观的、我会说< 1MHz。

    有关这方面的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用

    因此、您可能会看到"故障"是指速度不够快、无法跟上的器件。 输出中缺失的脉冲是一个线索。

    您需要更快的比较器。

    反向工作、您需要大约(1/6.8MHz) 147ns 的总延迟。 因此、假设上升/下降时间为10ns、您需要一个最大传播延迟为64ns 的比较器。 当然、越快越好。

    遗憾的是、12V 电源是您选择的一个限制因素。 大多数高速器件采用5V 电源。

    对于12V 器件、您有以下选择:

     LM319 (50ns 双路)
     LMH7220 (5ns、LVDS 输出)

    适用于5V 器件

     TLV3202 (40ns)
     TLV3502 (4.5ms)

    当然、如果您更改为5V、您也需要修改参考点。

    如果电源电压下降并且需要将偏置点置于2.5V 左右、则 TLV3202可能会下降以代替 LM393。 上拉电阻器也可以移除、因为它们是推挽输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请参阅以下更新。

    在故障电路板上、输出始终保持低电平、但在更改 IC 后、该功能将正常。

    或将 R707值更改为大于845K。

    我们想知道 LM393是否有任何容差会影响这 种现象?

    此外、要调整 R707的值、您能否确认它?
    需要设置该值、以便与此 IC 不会导致无输出的情况完全匹配。

    谢谢!!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉被推送了。

    我们的工厂故障率为6%,因此我们迫切需要停止生产。

    通过和失败 IC 之间的区别是什么,因为更改 IC 可以起作用。
    R707从680K 更改为1M 后,它对于通过和失败 IC 的置信值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    Paul 已经提到比较器速度不够快。 但您的晶体管级也存在问题:

    它们根本不会切换!

    您可以通过以下更改来加快速度:

    当然、您也可以使用小信号 MOSFET 进行切换。

    e2e.ti.com/.../shu1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们尚未看到任何其他问题、我假设这些答案已解决了您的问题、并将结束此主题。 如果出现任何其他问题、请随时回复重新打开或创建新帖子。
    卡盘