This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:奇怪的行为

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745694/lmh7220-strange-behaviour

器件型号:LMH7220

您好!

在某些 PCB 上、以下原理图正常工作。 我有一个高速电流信号、并通过分流电阻器将其转换为电压域。 要发送逻辑高电平/低电平信号、我使用 LMH7220。 µC、输出将进入光耦合器、其中光耦合器的输出进入3.3V μ A。 现在、我很难理解为什么有些 LMH7220 正常工作、有些则不工作。 插接也是什么:在(手)焊接时、它们看起来非常敏感、输出不是矩形。 在更换一些并仔细焊接后、输出按预期(矩形)。 但是、现在 我在一个 PCB 上替换了其中的几个、在测量 IN-和 IN+时、没有输出、信号看起来很好。  我甚至取消了反对,以检查反对是否 有罪,但不是   有些人正在工作、下面的原理图 通常 不应该工作、这是否只是一个错误? 还是大多数 IC 由于 ESD 而损坏? 我不希望、(但我订购了新 的)对其进行验证、我还订购了一个插座、以在焊接前对其进行评估。

也许你们中的一些人可以给我一个提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitali、

    您超出了 LMH7220的共模输入电压范围。 输入电压必须保持低于正电源轨2V。 因此、当电源电压为8V 时、输入电压不得超过6V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitali、

    如 Kai 所示、您超出了 LMH7220的 INptu 电压范围。 使用8V 电源时、有效输入范围为0至6V。

    此外、LMH7220的输出为 LVDS、不会摆动0至8V。 由于 LVDS 输出是以1.2V 为中心的开关3mA 电流、因此它与 LED "正常工作"、足以驱动 LED。

    它们很可能不会被"破坏"、而只是在预期参数之外运行 WAAAY。。我很惊讶、它甚至对一些器件"有效"!

    您需要将输入电压降至6V 以下、或者将电源电压提高至10V (最高12V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、非常感谢您的所有意见。 我将进行检查、可能有一种方法可以更改 PCB 上的一些电阻器。
    我还找到了值。
    VRI:最小值:−0.2最大值:VCC−2V

    我们的实习生错过了这一价值、现在我只能在这个项目上讨论这一问题。 ;|:D. 有些人确实在工作、这非常有趣。 在创建"最终" PCB 之前、我们在测试台上对其进行了加油。

    此致、
    维塔利

    再次感谢 Kai 和 Paul:D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维塔利
    由于我们尚未看到任何其他问题、我假设这些答案已解决了您的问题、并将结束此主题。 如果出现任何其他问题、请随时回复重新打开或创建新帖子。
    卡盘