This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745510/tlv3501-tlv3501

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件: LM7705

我注意到、在比较器应用中、TLV3501在-ve 输入端具有-.03V 的可能电压。

下面这个电路中的输入 有一个正弦波(vldet) 、最小振幅为100mV、最大值为200mV

您看到此电路有任何设计安全问题吗?

我正在寻找采用 SOT23封装的快速比较器、这是我找到的唯一一款。 我更喜欢采用 SOT23封装的双电源、但没有找到。

您知道吗?采用 SOT23封装、需要+/- 5V 的电压并这么快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您可以使用+/-2.5V 电源电压。 或者添加 LM7705以提供-0.232V 的负电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    哦、这个 LM7705是一个非常巧妙的主意!

    另一方面、PCB 上确实有-5V 电压、但剩余的空间很小。

    我可以使用"电阻分压器"来获得-.232V 吗? 并跨接一个电容、例如0.1 μ F?

    顶部 值= 2.05k (.1%)和较低值为100欧姆(.1%)等分压器, 这两个分压器都包含在电路板中。

    显然  、TLV3501>不会有电流灌入该节点

    你怎么看?

    Thnx 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您将需要一个能够吸收 TLV3501电源电流的方案。 因此、分压器的欧姆值不够低:

    VP_6是 TLV3501负电源引脚处的电压。

    但您可以使用肖特基二极管产生负电源电压:

    e2e.ti.com/.../robin.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    喜欢这里!

    Thnx 很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin
    看起来这已经解决、因此我要关闭该线程
    如果出现任何其他问题、请随时回复或创建新帖子
    卡盘