This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:替换 LM5056A 数据表指定的 MMBT 3904

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747805/lm5056a-replacement-of-mmbt-3904-specified-by-lm5056a-data-sheet

器件型号:LM5056A

您好!

当我查看 LM 5056的数据表时、
因为 MMBT 3904连接到二极管引脚
我可以读出它至关重要、您同意吗?

客户希望考虑使用其他部件来更换 MMBT 3904
由于交付日期较差、

有事吗?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DDDOOR,

    LM5056的电流开关方案可补偿晶体管的一些生产容差。 但是、如果晶体管差异过大、则温度测量的精度会受到影响。 因此、我不会采用不同的晶体管、而是会从不同的制造商那里获取 MMBT3904。 Mouser 有数百万个库存...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DDDOOR、

    感谢您考虑使用德州仪器。 此器件设计用于与 MMBT3904搭配使用。 我将检查我们的设计人员是否有他们可能推荐的替代方案、但我们无法保证温度测量将与 MMBT3904一样好。 除了寻找替代产品之外、我不确定您从哪个供应商处购买产品、但 DigiKey 和 Mouser 都有数百万 mmbt3904库存、并可立即购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的建议。

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Patrick Simmons

    感谢你的建议。
    我回复了客户。

    此致、

    DDDOOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    我和一名设计工程师交谈、他认为您可以将 MMBT3904换成另一个具有类似高 HFE 特性的晶体管。  但是、性能仍可能存在一些细微的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick Simmons

    感谢您的回答。

    此致、
    DDDOOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDDOOR、

    不用客气! 因为我怀疑这将充分帮助您的客户、所以我将关闭该主题。 但是、如果您需要有关任何相关问题的进一步帮助、请在下面回复。