This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:太阳能电池的电池保护电路

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LM3102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747371/lmp8646-battery-protection-circuit-for-a-solar-battery

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件: LM3102

我想为电动自行车构建一个电池保护电路、该电路将电流限制在125A、但如果超过电流、该电路不会截止。电池电压为48V、使用太阳能充电。 我可以将 LMP8646用于此应用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sakhi、

    感谢您考虑使用德州仪器。 在将48V 作为共模电压施加到电流分流监控器的输入端的情况下、该电压处于 LMP8646的建议工作范围内。 器件电源将决定最大输出电压。 您可以使用该值为您的分流器和增益进行设计。 您的增益或分流器将从 Vsupply/(shunt*Imax)或 Vsupply/gain/Imax 得出,Imax 为125A。 只要 IN+和 IN-之间的差分不超过6V、任何高于125A 的电流都只会将输出导轨到电源、不会损坏电源。 您也可以将 Imax 设置为更高的电流、但这将增加您将测量的最低电流值。 较低的电流测量受输入偏置和输入失调电压的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMP8646可以限制的最大电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    仅 LMP8646就没有电流限制器。 它必须与稳压器结合使用。 为此、必须将 LMP8546安装在稳压器的反馈环路内、该稳压器用于设置输出电压。 请仔细阅读数据表的第8.2节以及所有给定示例。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sakhi、

    如 Kai 所述、LMP8646本身并不限制电流。 它只测量通过分流电阻器的电流。 或者、您可以将 LMP8646视为一款器件、可根据其增益设置和分流电阻器两端的电压生成输出电压。 此输出电压可与开关模式电源(即降压、升压、升压/降压稳压器/控制器)一起用于反馈环路中、如 LM3102。 开关模式电源会限制电流或具有建议的最大拉电流。 如果您继续使用 LM3102、该器件的最大电流限制为2.5A。 如果您使用不同的开关模式电源、则可能具有更高或更低的电流限制。 如果您坚持使用 LM3102和 LMP8646组合、要设置特定的电流限制、需要在您希望将 LM3102限制为拉电流的电流电平下让 LMP8646输出0.8V 的电压。