This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何下载 USB2ANY 的 SDK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751121/usb2any-how-to-download-the-sdk-of-usb2any

器件型号:USB2ANY

您好!  

我安装了 USB2ANY Explorer。

现在、我想在 Windows 上开发我的控制 GUI。

我需要为我的应用使用 USB2ANY SDK。  

但['C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK]文件夹不可用!

是否有可下载 SDK 和示例的链接?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunkwi

    您是否将其与 TI 评估模块结合使用? 如果是、哪一个? 我需要这些信息、以便我可以将您的查询指引给正确的团队。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY Interface Adaptor Image - Top

    http://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=usb2any&tisearch=Search-EN-Everything

    请参阅我正在测试的器件的互联网链接。

    此致

    Sunkwi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunkwi

    这只是 USB2ANY 工具页面的链接。 USB2ANY 旨在与 TI 评估模块结合使用、因此我需要知道您使用的是哪种评估模块。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunkwi

    我没有听到您的反馈、因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是只发布另一个回复。 请务必包含 TI EVM 信息。

    谢谢
    Dennis