This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:引脚3至引脚4电阻值容差。

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746318/xtr115-pin3-to-pin4-resistance-value-tolerances

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:XTR117

大家好,Kai,我叫 Bishoy,我是 Victor 的同事。

为了消除接地路径,我们更改了电路板的设计,我想向您展示新设计并获得您的建议,但 我不能在论坛页面上分享原理图,因为它是机密的,即公司财产 。

但是 ,如果我 能得到您的建议,那么是否可以通过电子邮件将其发送给您并获得您的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bishoy

    Kai 是一名重要的社区成员、但不是 TI 员工、因此可能无法及时看到/响应此主题。 我将看到有关将其脱机的信息、以便您可以将原理图发送给我们的团队进行审核。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dennis,我已经跟大家分享了 Kai,但如果你们也能看一下,那就更好了,请给我发送有关如何与你们私下分享我的原理图的说明。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dennis,我还在等你。 如果你能回来,我会非常感谢。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,Dennis 能否告诉我 XTR117上的引脚8 (VREG)可以驱动的最大容性负载是多少。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bishoy、

    我不确定 XTR117 Vreg 输出的电容限值、我必须检查。

    我将向您发送一封直接电子邮件、以便您可以私下提供原理图以供查看、同时我将对 VREG 输出电容驱动进行一些研究。

    非常感谢、

    此致、
    Luis Chioye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bishoy

    由于这已经脱机、我将关闭此线程。

    谢谢
    Dennis