This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:电流采样发生非线性现象

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750578/opa192-current-sample-occurs-the-non-linear-phenomenon

器件型号:OPA192

嗨、大家好

我们的客户正在使用我们的 opa192进行12V 输出高侧电流采样。 请参阅以下原理图:

但是、当测试负载瞬态样本时、我们发现12_Iout  非线性现象。 请查看波形下方:

CH1:12V 输出电压;  CH2:IO;   CH4: OP_OUTPUT;

那么、为什么瞬态上升时会有非线性部分?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengfei、

    由于您的客户将输出参考接地、并且输出无法摆动到负电源轨、因此在单电源应用中、必须有足够的差分电压来将输出驱动到线性范围-对于 OPA192、必须将 Vout 驱动到5mV 或更高。

    由于客户应用的增益 G=-200、Vin=0V 将导致 Vout=0V (然而、由于 Vos=-5.5uV、下面显示的 Vout 为1.1mV)。

    在相同条件下、但在单电源应用中、负电源轨的输出摆幅限制强制输出为3.6mV。

    施加10mV 差分输入信号应导致 Vout=-2V、但在单电源应用中、输出摆幅至负电源轨会强制输出为3.5mV  

    很难遵循上述所有波形、因此如果您的客户需要其他帮助、我们需要有关应用的更多详细信息。  我假设输入共模电压为12V、但输入差分电压的电压范围和频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我认为振铃是差分放大器有限对称和有限共模抑制的结果、这是由电阻器和电容容容差引起的:

    e2e.ti.com/.../pengfei.TSC

    您应该考虑使用 TI 的 INA 替换自构建差分放大器。 由于采用单片结构、这些芯片可提供无与伦比的对称性和共模抑制、这是使用分立式组件无法实现的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pengfei

    这是否解决了客户的问题? 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis