This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD104:SIR (表面绝缘电阻)应用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749067/tipd104-sir-surface-insulation-resistance-application

器件型号:TIPD104
主题中讨论的其他器件:LOG114

客户询问我们是否有解决方案来测量100nA 或更低电流。 应用是 感应 特殊材料之间的泄漏电流。

如果我们有完整的解决 方案或建议、请提供建议。 谢谢。

以下是客户正在研究的竞争信息。

https://www.analogue.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/cn0407.html#rd-evaluationNtest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、
    您尝试测量的电流范围是多少? 如果仅10N-100N、如何在互阻抗配置中使用运算放大器-请参阅以下链接:
    www.ti.com/.../sboa268.pdf
    如果您需要测量几十年的电流、例如100pA 至1mA、请考虑使用 LOG114。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    这是否回答了客户的问题? 如果不是只发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis