This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:ina826

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, LM7705, INA331, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748874/ina826-ina826

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: LM7705INA331INA828

INA826:我们似乎需要更快的差分放大器: 输入信号最大值小于200mV、但以来自传感器的5V 中点为中心。 信号需要脱离共模并放大< 5、但是复杂的波形。 输出将是双极的。

您能不能建议我们再看一下?

此外、对于如此低的输入和输出电平、是否需要为其提供+V 和-V? 我们是否也可以使用 LM7725在 VSS 引脚上创建-0.232V 偏置?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    TI 的 INAS 速度更快。 也可以使用单电源、并可通过 LM7705创建负偏置。 您应该搜索一个 INA、此 INA 是一个轨到轨输出并且可在5V 电源电压下工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    如果 INA331和 INA828符合您的速度和其他要求、请查看它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis