This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021:需要一个器件来感应音频路径上的电压并与 MCU 通信

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4021, TLV9062, TLC555, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751045/tlv4021-need-a-device-to-sense-voltage-on-an-audio-path-and-communicate-to-mcu

器件型号:TLV4021
主题中讨论的其他器件: TLV9062TLC555TLV7011

我需要找到一种方法来通过简单地感应模拟音频来唤醒我的系统

输入(仅限模拟模式)。 那么、您是否有任何 RMS 阈值约为1mV 的音频检测器?

•            快速攻击时间(ms)

•            低释放时间(30-40s)

 

我看到了一些低成本、低功耗、真正的 RMS 转直流转换器、例如 AD8436、但没有攻击/释放时间。

 

您能否帮助提供有关如何在总线上感应模拟电压并将存在的电压传递给 MCU 的解决方案。  

 

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam
    我不熟悉音频术语"快速攻击"和"缓慢释放时间"。 tlv4021是一款具有集成基准的比较器。 您是否认为可以将我们的比较器应用于该应用? 您提到了1mV rms、因此我可以想象的唯一功能是交流耦合音频线路、使用低噪声放大器对其进行增益、并在输出超过200mV 内部阈值时进行检测。 这种技术常用于电流检测、其中检测分流电阻器上的电流电平。 除了这样的建议之外,我不知道如何提供帮助。 我们可以离线讨论、但我想确保我正确理解了您的问题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    快速攻击意味着、使能需要以 ms 为单位进行、而低释放时间意味着、在没有检测到更多音频信号后、使能需要在30-40秒内保持高电平、然后再次变为低电平。
    -> ENABLE 需要在检测到任何信号后以毫秒为单位变为高电平、并在检测到任何信号时以30秒为单位再次变为低电平

    这是否澄清了问题?

    BR、Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    是的、这有助于澄清问题。

    由于音频信号是双极的、是否可以仅为您的应用寻找音频信号的负极部分?

    我们的想法是交流耦合音频并将其增益、并使用峰值检测来长时间保持使能、并将该信号馈入比较器以将信号传输到 MCU。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonny、

    感谢您的快速回答。 您是否有适用于启用释放时间较长(至少30秒)的峰值检测器的参考设计?

    此致、
    Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我会这样做:

    和具有分离的"示波器"迹线:

    e2e.ti.com/.../TLV9062.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nico、

    很抱歉、这个延迟响应、但我目前正在运行仿真、以尝试实现30秒的较长启用发布时间。 我将在本周晚些时候尝试提供另一个更新。

    感谢您的耐心!

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonny、你好、Kai、

    感谢您的建议。 它们非常有用。

    BR、
    Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我应该对电路说些什么:

    OPAMP TLV9062 (U1)提供极高的增益、限制输入信号的带宽并将其作为1/2 Vs 基准。 提供快速攻击时间、C4仅为22n。 比较器 TLV7011 (U3)为单触发器 TLC555 (U2)形成适当的触发信号、该单触发器在 D2的帮助下连接为"可再触发"单触发器。 D2非常简单但有效。

    V1应经过位滤波、以使电路更容易受到电源电压噪声的影响。 上面的电路中未显示这种情况。 但您可以在 V1和 R1之间轻松添加一个 RC 低通滤波器、例如1k 和22µ Ω。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的背景。 我将考虑您的提议。

    谢谢、
    Nico