This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8480:Vsense 计算

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/749396/lmp8480-vsense-calculation

器件型号:LMP8480

大家好、

如果 VCC 为5V、如何计算 Vsense?

它是 Vsense = 5V/AV 吗?  

此外、如果 VCC 低于16V、则内部14V LDO 将无法工作。 我是对的吗?

此致、

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnson、

    感谢您使用我们的论坛。 今天是 TI 在美国的员工的假日。 我们的下一个工作日是星期一(11月26日)、从山地标准时间上午8点开始。 我们将在当天回复您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnson、

    您要测量的最大负载或最大电流值的 Vsense 为(5V-0.25V)/增益。 您可以根据该公式计算所需的 Rshunt、Vsense 随后将为 Rshunt * Iload。 是的、当 VCC 低于14V 时、将不使用 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    0.25V 是什么? 为什么 VCC 需要负0.25V?  

    此外、什么是 VOMAX? 它的 VOMAX 最大电压为0.5V、如何解读?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我参考了以下部分、该部分与您看到的 VOMAX 规格有关。

    上一段中的 VOMAX 假设为250mV。  最坏的情况是0.5V。  VOMAX 是电源和器件最大输出之间的差异。  如果您想充分了解这种情况的原因、我认为这些高精度实验室视频是一个很好的来源: Link1 Link2、 链接3。  尽管这些链接的视频与放大器组产品有关、但这些信息仍然与电流传感器相关。