This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169

Guru**** 2529420 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750681/ina169-ina169

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:REF200

大家好、最后 我用 INA 169做了电路、就像上一篇文章中所说的那样。

Ina169 10mR 分流  RL 33K2、带10nF 电容并联 REF200和 OPA 作为缓冲器。

我有一个100R 和12V 输入电压的"校准"电阻 器,因此 I = 0,12A I 通过测试仪和 OPA 输出端的 ADC 2,94V 进行读取。 我认为预期值/正确值为3、359xxxxx

我在哪里犯了错误?

PS:REF200输入连接至+5V

谢谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Paola、

    感谢您考虑使用德州仪器。 如果您断开 REF200、50K 节点处的 OPA 和探头、您会看到什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图片 中、有我读取的电压值、这是我在应用中使用的原理图。 如您所见、OPA 之后、我读取了正确的值、但在保护电路之后、我有压降。

    我犯了个错误? 您能解释一下吗?

    ADC 是 PIC16F877A 的输入通道

    感谢 Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    3V9齐纳二极管没有急剧的阈值电压。 即使在低于3.9V 的电压下、也会有相当大的电流流动:

    e2e.ti.com/.../paolo.TSC

    3V9齐纳二极管的制造容差和温度漂移会进一步降低性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai、我想把齐纳二极管增加到5v1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    最终、您可以将二极管钳位用于微控制器的电源轨。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Paolo、

    您的问题似乎已解决。 但是、如果您遇到任何其他问题、请随时向我们发送通知。 感谢您挑选 Kai。