This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA317过驱

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748681/opa317-overdriven

主题中讨论的其他器件:OPA317

OPA317用于小信号放大电路。 在使用 OPA317的过程中、将会出现过驱动、IN + 5V。

1. 以下图片的结构是否可以理解为 IC 的自我保护? 是否有这样的损坏风险? 是否有针对外设电路的任何其他对策?

2.在 BCI 测试期间、AMP 输出在27MHz~30MHz 时不稳定。 在此环路条件下、如何评估环路稳定性? 是否有任何改进方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    图20显示了针对高差分输入电压的内部保护。 但是、如果输入信号超过电源轨、则需要额外的电流限制、如数据表的第6.1和8.3.2节所述。 我看到电路中已经有一些可用作保护的电阻器。

    针对 BCI 产生的 EMI 的最佳测量方法是使用屏蔽电缆、最好将屏蔽层两端连接到信号接地。 让屏蔽层中的超快电子为您完成其工作...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    门格

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis