This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1664:OPA1662的 PSpice 模型与 OPA1602或 OPA1652的其他 PSpice 模型不兼容? PSpice 解算器的语法错误...

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1662, OPA1652, OPA1664, OPA1602, LME49723, LME49600, LME49860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747695/tina-spice-opa1664-pspice-model-of-opa1662-is-not-compatible-with-other-pspice-models-of-opa1602-or-opa1652-syntactic-error-from-pspice-solver

器件型号:OPA1664
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA1662OPA1602OPA1652LME49990LME49723LME49600LME49860

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我在  PSpice (OrCAD)仿真器中的 OPA1662 PSpice 模型上遇到了最后一个问题(日期:2018年10月3日)。 如果我导入此模型、PSpice 解算器工作正常、仿真正确(瞬态分析):

当我使用  OPA1662 PSpice 模型导入设计中的其他一些 PSpice 模型(OPA1652 PSpice 模型或 TI 网站上的 OPA1602 PSpice 模型)时、我从 PSpice 解算器中获取错误消息:

OPA1662的模型(自2018年10月3日起)与 TI 网站上的其他最后一个模型(OPA1652 PSpice 模型 或 OPA1602 PSpice 模型)不兼容、当我从 2012年3月20日起在 PSpice 中导入旧的 OPA1664 TINA-TI Spice 模型以及 OPA1652或 OPA1602的最后一个模型时、 然后 PSpice 正常工作、仿真器不会出现语法错误。 出什么问题了? 问题仅在于  一个原理图表中的 OPA1662模型(自2018年10月3日起)和其他模型(OPA1652 PSpice 模型或 OPA1602 PSpice 模型)。

感谢您的帮助... Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我们来看看...

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    所有这些音频放大器 SPICE 模型最近都进行了更新并在 OrCAD 中进行了测试。 我确信我们可以通过稍微排除故障来解决您的问题。 遗憾的是、您的帖子中的所有图像都不可见。 您能否附上您的 OrCAD 项目供我查看?

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    Orcad 项目下载的 URL 如下:

    和图片:

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    感谢您上传项目。 这是一个奇怪的问题、我也会在我的结尾看到它。 我正在研究几个可能的解决方案、我也已联系 Cadence 支持。 我将在收到更多信息后立即向您更新。

    此致、

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    我已经解决了这个问题。 将我们最新模板的多个模型添加到 PSpice 项目时会出现问题、因为我们的模板重复使用了相同的元素和子电路。 子电路名称保持不变、这会导致仿真器将所有子电路导入到一个网表中时出现问题。 遗憾的是、这意味着我必须返回并更正我在此模板上发布的每个模型、以便它们都具有唯一的子电路名称。 这是一项大量工作、但发现问题很好、因此感谢您!

    要更正您的特定项目、只需将您当前的 OPA1662.lib 替换为我在下面附加的那个。

    e2e.ti.com/.../OPA1662.LIB

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、非常感谢 OPA1662.LIB、它的工作原理! :)我对运算放大器 LME49600、LME49710、LME49723、LME49860、LME49990有一个问题... 这些运算放大器是否在生产结束时已停产? LME49860的 SPICE 模型不可用?

    Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    我很高兴它能为您服务!

    关于您的另一个问题、LME49710和 LME49990已停产、而其他问题仍可用。 LME49860由 TI 内部的不同小组拥有、因此我将询问他们的应用工程师 SPICE 模型的可用性。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    非常感谢您的回答!

    Jiri