This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:TLV9061作为充电器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751194/tlv9061-tlv9061-as-charger

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: TLV9062

在我的手表项目中、我使用 TLV9061作为辅助充电设备。 但我想确认一些问题:1. 在 V +悬架和 V -接地的情况下、Vout 端口的状态是什么以及它是否处于高电阻状态? 例如、如果 Vout 连接到电池电压、则此状态下是否存在泄漏电流、是否存在烧毁器件的风险?

、状态下为2 μ A、如果 Vout 电压低于 V+、则短路电流为50mA。 如果达到最大输出电流、芯片是否会保护和关闭输出? 还是降低电压? 是否可以实现电池充电功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    答案1) 当 V+断开时、我测量了 V+电压和输出电流、除了接地10M Ω 电阻器和施加到 VOUT 的外部电压。  我使用了 TLV9062、其结果与 TLV9061类似。 输出电压将泄漏到 V+并为 TLV9061加电。

    这是输出引脚电流与输出引脚电压间的关系。 当 OUT > 1V 时、电流显著。

    (l)表示 OUT 希望变为低电平,IN->IN+;  (h)表示 OUT 希望变为高电平,IN+>IN-

    这是 V+电压与输出引脚电压间的关系。 输出电压泄漏回 V+

    (l)表示 OUT 希望变为低电平,IN->IN+;  (h)表示 OUT 希望变为高电平,IN+>IN-

    回答2)  抱歉问题不清楚。 请尝试查看数据表中的图10。 短路应是罕见的故障发生。 短路并不意味着正常操作。 如果运算放大器过热、器件不会关断。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一些电路(SD1)、用于防止电池放电(几微安除外)并限制短路电流(R2)