This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:新增

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA202, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747195/ina114-new

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件:INA202INA190

你(们)好  

我重新打开 此主题  

发电机现在提供稳定的29.56 UA  

但是、如果 Tie 发生器出现问题、我需要添加一个电流监控器、该监控器将控制大约1mA 的最大电流

我选择了 TI INA202  

我在发生器和负载之间插入一个10欧姆的分流器、汽车的电阻在100k 和350k 之间、如前所述

我遇到以下问题

负载低于200k。 电流发生器从29.56至30.5uA??????  

不是一个大问题,但是

输入一个值  

300k 负载 电流下降到25uA!!!

我不明白为什么? 我已经检查了2.5V 是否始终是发生器的电阻器91k。

我知道一部分电流是流向 INA 202的输入、但是?

请帮帮我。

如有必要,我将发布一个新主题。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INA202 Vin- Ibias =+/-16uA! 考虑使用 INA190系列和外部比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis